A MEMS mikrofonok illesztőfelületei: az analóg és a digitális kimenőjelű mikrofonok összehasonlítása

By Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control at Same Sky

A MEMS (micro-electro-mechanical system, mikro-elektromechanikus rendszerű) mikrofonok használata módot ad arra, hogy kifinomult kommunikációs és felügyeleti képességekkel lássák el a legkülönfélébb eszközöket. A hangvezérelt elektronika jelenlegi szembeötlő növekedésének ösztönzésére népszerű példák az otthoni digitális segédek és a hangvezérlésű navigációs eszközök. Mivel a MEMS technika egyre nagyobb teret hódít a mikrofonok területén, itt az alkalom, hogy megvizsgáljuk a MEMS mikrofonok különböző villamos illesztőfelületeit és azok működtetését. Ez a cikk a három legnépszerűbb megoldást – analóg, digitális PDM és digitális I2S – hasonlítja össze, figyelembe véve azok előnyeit, hátrányait és megvalósítását.

A MEMS mikrofonok alapvető felépítése

A MEMS mikrofonok jellemző kialakításában két félvezetőlapkát építenek össze egy tokba. Az első félvezetőlapka egy MEMS membránt tartalmaz, amely a hanghullámokat villamos jellé alakítja, míg a második lapka egy erősítő, amely analóg-digitális átalakítót (ADC) is tartalmazhat. Azokban az esetekben, amikor a MEMS mikrofon nem tartalmaz analóg-digitális átalakítót, analóg kimenőjelet kap a felhasználó, míg az analóg-digitális átalakító megléte esetén digitális kimenőjel áll rendelkezésére.

Az analóg kimenet áttekintése

Az analóg kimenettel rendelkező MEMS mikrofonok egyszerű illesztőfelülettel kapcsolódnak a fő áramkörhöz, ahogyan az az alábbi 1. ábrán látható. Érdemes megjegyezni, hogy az analóg kimenőjelet a mikrofon belső erősítője vezérli, így az már elfogadható jelszintű, és viszonylag kicsi a kimeneti impedanciája.

Annak elkerülése érdekében, hogy a fő áramkör bemenő egyenfeszültségét a MEMS mikrofon kimenő egyenfeszültségéhez kelljen igazítani, egy egyenáram-leválasztó kondenzátort (C1) használnak. A C1 és R1 kombinációja egy pólusfrekvenciát képez, amelyet elég kicsire kell állítani ahhoz, hogy a kívánt hangfrekvenciás jelek elfogadható csillapítással jussanak el a fő áramkörbe (azaz a legkisebb hangfrekvencia legalább 20 Hz legyen; 1/(2πR1*C1) < 20 Hz].

Külső erősítőhöz csatlakoztatott analóg MEMS mikrofont ábrázoló rajz1. ábra: Külső erősítőhöz csatlakoztatott analóg MEMS mikrofon (ábra: Same Sky)

A digitális kimenetek áttekintése

A digitális illesztőfelületű MEMS mikrofonok a kimenőjelek kódolásához gyakran használnak impulzussűrűség-modulációt (PDM, pulse density modulation) vagy integrált áramkörök közti hangátvitelt (I²S, inter-IC sound). Az impulzussűrűség-moduláció során az analóg jelfeszültséget egybites digitális jelfolyammá alakítják át, amely megfelelő sűrűségű logikai magas értékű jeleket tartalmaz. Az impulzussűrűség-moduláció számos előnnyel jár, ilyen például az elektromos zajokkal szembeni védettség, a bithibatűrés és az egyszerű hardveres illesztőfelület.

A 2. ábrán az látható, hogyan lehet egyetlen digitális PDM-mikrofont csatlakoztatni a fő áramkörhöz. Az ábrán látható Select láb a tápfeszültségre (Vdd) vagy a földre (Gnd) köthető annak meghatározására, hogy az órajel felfutó vagy lefutó éle számítson-e hasznos adatnak.

Egy digitális PDM MEMS mikrofon bekötésének kapcsolási rajza2. ábra: Egy digitális PDM MEMS mikrofon bekötése (ábra: Same Sky)

A 3. ábrán azt látható, hogyan lehet két digitális PDM MEMS mikrofont közös órajel- és adatvonalak segítségével a fő áramkörhöz csatlakoztatni. Ezt a kapcsolást gyakran használják sztereó mikrofonok esetén.

Két digitális PDM MEMS mikrofon óra- és adatvonalak segítségével történő összekapcsolásának kapcsolási rajza3. ábra: Két digitális PDM MEMS mikrofon összekapcsolása az órajel- és adatvonalak segítségével (ábra: Same Sky)

A digitális I²S kimenetű MEMS mikrofonok a PDM-kimenetekhez hasonló rendszerelőnyöket kínálnak. Ezek a mikrofonok belső tizedelőszűrőt tartalmaznak, amely a szabványos hangmintavételi frekvencia előállításával egyszerűsíti a csatlakoztatást és a jelfeldolgozást. A belső jeltizedelési folyamatnak köszönhetően a digitális I²S MEMS mikrofonok közvetlenül csatlakoztathatók digitális jelfeldolgozó processzorhoz (DSP, digital signal processor) vagy más vezérlőegységhez. Ez kiküszöböli a kimenőadatok feldolgozásához szükséges analóg-digitális átalakító (ADC) vagy kodek használatát, ami alacsonyabb rendszertervezési költségeket és a végkészülékben helytakarékosságot eredményez.

A digitális PDM MEMS mikrofonokhoz hasonlóan két digitális I²S MEMS mikrofon is összekapcsolható egy közös adatvonalon át. Ez a kapcsolás azonban két órajelet igényel a szó- és a bitórajelen kívül.

Analóg vagy digitális – melyiket válasszuk?

Az elektronikában a kimenőjel tervezett felhasználásától függ, hogy analóg vagy digitális kimenőjelű MEMS mikrofonokat érdemes-e választani. Az analóg kimenőjelek olyan felhasználási területeken hasznosak, ahol egy erősítőre vannak ráadva a fő rendszeren belüli analóg feldolgozáshoz, mint például egy egyszerű hangszóró vagy egy rádiókommunikációs rendszer esetében. Az analóg kimenőjelű MEMS mikrofonok fogyasztása is kisebb a digitális kimenőjelűekéhez képest, mivel itt nincs szükség analóg-digitális átalakítóra.

Előnyös viszont, ha digitális a MEMS mikrofon kimenőjele, ha a jelet digitális áramkörben, például mikrovezérlőben vagy digitális jelfeldolgozó processzorban használják fel. Ezenfelül hasznosak a digitális kimenőjelek villamosan zajos környezetben is, mert a hagyományos analóg jeleknél sokkal védettebbek a villamos zajokkal szemben.

Összegzés

A MEMS mikrofontechnika egyre népszerűbb, és várhatóan egyre csak nőni fog az elterjedtsége. Fontos megérteni a választható különböző kapcsolásokat, és azt, hogy azok hogyan használhatóak az egyes felhasználási területeken. Amikor arról kell dönteni, hogy analóg vagy digitális kimenőjelű MEMS mikrofont válasszunk-e, az optimális teljesítmény elérése érdekében feltétlenül figyelembe kell venni a kimenőjel felhasználási módját és a tervezett rendszer megvalósítási módját. A Same Sky analóg, digitális PDM és digitális I2S MEMS mikrofonokat, valamint számos hangtechnikai alkatrészt kínál a különböző hangtechnikai területeken fellépő igények kielégítésére.

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot, VP of Apps Engineering and Motion Control at Same Sky

Since joining Same Sky in 2004, Jeff Smoot has revitalized the company's Quality and Engineering departments with an emphasis on developing, supporting, and bringing products to market. With a focus on the customer’s success, he also spearheaded the establishment of an Application Engineering team to provide enhanced in the field and online engineering design and technical support to engineers during their design process. Outside of the office, Jeff enjoys the outdoors (skiing, backpacking, camping), spending time with his wife and four children, and being a lifelong fan of the Denver Broncos.