Az IO-Link használata ipari alkalmazásokban

By Etiido Uko, Lisa Eitel

Contributed By DigiKey's North American Editors

A negyedik ipari forradalom és az Ipar 4.0 megérkezésével az átfogó és intelligens automatizálást immár a fejlett vezérlés, a felügyelet és a diagnosztika határozza meg. Ezek a képességek csak az ipari összekapcsolhatóság révén valósíthatók meg – így a vezérlőegységek és a gépi eszközök a folyamatos adatcsere érdekében egyesítve vannak valamilyen platformon (amilyen például IO-Link).

A meglévő hálózati protokollokat kiegészítő IO-Link képe1. ábra: Az IO-Link kiegészíti a meglévő hálózati protokollokat azáltal, hogy az IO-Link-főeszköz (angolul IO-Link master, illetve jelen cikk ábráin IO-Link primary) segítségével könnyen beépíthető a fieldbus- és az Ethernet-hálózatokba. Az IO-Link-főeszköz és az IO-Link-eszközök közötti kapcsolat árnyékolatlan három- vagy ötvezetékes kábelekkel van megvalósítva. Ezek a kábelek az IO-Link eszközök áramellátására is alkalmasak. Itt az elsődleges áramellátás 24 V egyenfeszültségű (kép: Pepperl+Fuchs)

Az ipari csatlakoztathatóság alapjául szolgáló kulcsfontosságú alaptechnikák a szabványosított hálózatok és a belső kommunikációs funkciókkal rendelkező eszközök. Ezekhez a funkciókhoz rengeteg protokoll létezik. Nem minden ipari protokoll felel azonban meg a korszerű automatizálás által megkövetelt adatcsere- és adatgyűjtési követelményeknek. Az IO-Link protokollt úgy alkották meg, hogy ezeknek a modern alkalmazásoknak széles körét kielégítse.

Amint egy korábbi cikkben már szó volt róla a digikey.com felületén, az IO-Link egy két pont közötti vezetékes kommunikációs protokoll, amely megkönnyíti az eszközök közötti kétirányú intelligens adatkommunikációt. Az IO-Link-főeszközöknek (helyi vezérlőegységeknek) általában több IO-Link-portja (csatornája) van, amelyekhez a különböző IO-Link-eszközök egymástól függetlenül csatlakoznak. Ezek a csomópontok közötti végpontkapcsolatok teszik az IO-Linket két pont közötti kommunikációs protokollá.

A 2009-ben egy 41 tagból álló, mára több száz tagot számláló konzorcium által indított IO-Link projekt napjainkra széles körben elfogadott kommunikációs protokollá vált, amellyel az alábbiak tevékenységekhez létfontosságú adatokat lehet hasznosítani:

  • Műveletek optimalizálása
  • Az állásidő csökkentése és a karbantartás észszerűsítése
  • A nyersanyagköltségek csökkentése és stratégiai működési döntések meghozatala

A harmonizált IO-Link illesztőfelületet az IEC 61131-9 szabvány határozza meg, és a Siemens, az Omron Corp., az ifm Efector, a Balluff, a Cinch Connectivity, a Banner Engineering, a Rockwell Automation, a SICK, a Pepperl+Fuchs és több tucat más alkatrész- és rendszergyártó támogatja. Nem csoda, hogy az IO-Link-csatlakoztathatóságot széles körben használják az összeszerelési automatizálással, szerszámgépekkel és cégen belüli belső logisztikával kapcsolatos területeken. Három fő felhasználási területe ezekben és más ipari környezetekben az állapotjelzés, a gépvezérlés és az eszközök intelligensé tétele.

Az IO-Link-vezérlőegység üzemmódjai a felhasználási módokhoz igazodnak

Az ifm Efector AL1120 eszköz M8 vagy M12 csatlakozóportjának képe2. ábra: A csatlakozókábelhez használt csatlakozó típusa a port típusától függ. Az A osztályú IO-Link-főeszköz portjaihoz legfeljebb négyérintkezős M8 vagy M12 csatlakozókat (mint az ifm Efector itt látható AL1120 eszközének csatlakozói) lehet csatlakoztatni, míg B osztályú ellenpárjaik ötérintkezős M12 csatlakozóval felszerelt eszközökkel való kapcsolatot tesznek lehetővé (a kétirányú adatkommunikáció érdekében). A főeszköz portjához adott pillanatban hozzárendelt üzemmódot részben az az eszköz határozza meg, amelyhez csatlakozik, részben az éppen végzett művelet (kép: ifm Efector)

A digikey.com korábbi cikkei alapján emlékezzen vissza arra, hogy az IO-Link kommunikációs protokoll az IO-Link magas szintű főeszközének (vezérlőegység) minden egyes csatlakozóportját négy kommunikációs üzemmódra teszi alkalmassá. Ezek a teljesen kikapcsolt üzemmód, valamint az IO-Link üzemmód, a digitális bemenet (DI) és a digitális kimenet (DQ) üzemmód. Az üzemmódok nagyjából megfelelnek az IO-Link fent felsorolt három fő felhasználási módjának.

Az IO-Link üzemmód támogatja a kétirányú adatkommunikációt a helyi eszközökkel, és jellemzően a figyelési, tesztelési és diagnosztikai célú adatgyűjtés során használják. A főeszköz portja DI üzemmódban digitális bemeneteket fogad, és akkor működik, ha a port érzékelőkhöz van csatlakoztatva – ebben az összefüggésben az érzékelők bemeneti eszközként működnek. Ezzel szemben a DQ üzemmódban lévő port digitális kimenetként működik, jellemzően akkor, ha a port egy működtetőelemhez (ebben az összefüggésben gyakorlatilag egy kimeneti eszközhöz) van csatlakoztatva, vagy ha a rendszer egyik programozható logikai vezérlőegysége (PLC) úgy van beállítva, hogy közvetlenül küldjön utasításokat egy másik IO-Link-eszköznek.

Bár nem tartozik e cikk tárgykörébe, de érdemes megjegyezni, hogy az IO-Link-főeszköz portjai egyszerűen tudnak váltani az üzemmódok között. Például a főeszköz valamilyen érzékelőhöz csatlakoztatott portja működhet DI üzemmódban, majd amikor az érzékelőtől diagnosztikai és figyelési adatokat kér a főeszköz, átválthat IO-Link kommunikációs üzemmódra.

Az IO-Link első felhasználási területe: hasznosítható állapotüzenetek továbbítása

Egy nagy fejlettségű vezérlő- és automatizálási rendszer képe3. ábra: Az IO-Link megkönnyíti a nagy fejlettségű vezérlő- és automatizálási rendszerek létrehozását. A szerszámgépipar bőségesen használ IO-Link-érzékelőket a munkadarabok megfelelő rögzítésének, valamint a megmunkálószerszámok nyomásának és helyzetének ellenőrzésére (kép: Getty Images)

A gép felügyelete megoldható olyan IO-Link-eszközökkel, amelyek úgy vannak beállítva, hogy jelentsék az állapotot, így tájékoztatva a rendszert a szükséges beállításokról és helyesbítésekről. Gondoljunk csak a szerszámgépiparban történő egyik felhasználási módra: az IO-Link-nyomásérzékelők használatára, amelyek ellenőrzik, hogy a munkadarabokat olyan nyomással szorítják-e be, amely az anyagleválasztási műveletek során megfelel a sérülésmentes, de biztonságos rögzítéshez. Itt az IO-Link-érzékelők alapvetően a gépi feladatok optimalizálását támogatják a kevesebb selejtes munkadarab érdekében.

Az IO-Link-eszközök képesek továbbá a hasznosítható állapotjelzésre, hogy támogassák a rutinszerű karbantartási tevékenységeket az állásidő minimálisra csökkentése érdekében. Például az összeszerelőgépeken lévő IO-Link-helyzetérzékelők folyamatosan jelenthetik a robotkezek helyét, így biztosítva, hogy egyik se legyen hatótávolságon kívül, és megfelelően legyen beállítva.

Az IO-Link-eszközök által szolgáltatott diagnosztikai adatokat elemezve az üzem gépszerelői előre jelezhetik és javíthatják a hibákat és lehetséges meghibásodásokat, még mielőtt azok bekövetkeznének. A szerelők azonosíthatják a gép vagy az üzem gyenge pontjait is, elősegítve ezzel a vállalati szintű működésbeli változtatásokat, a beszerzési döntéseket és a jövőbeni géptervezéseket.

Az IO-Link második felhasználási területe: fejlett vezérlés és automatizálás

A fejlett vezérlésben részt vevő IO-Link rendszer elvi rajza (nagyításhoz kattintson a képre)4. ábra: A fejlett vezérlésekben használt IO-Link rendszer tartalmaz egy IO-Link-főeszközt (vezérlőegység), mint az itt látható Omron NX-ILM400, valamint különböző IO-Link-kompatibilis érzékelőket, tápegységeket és mechatronikai eszközöket, amelyek ehhez a főeszközhöz csatlakoznak. Az ilyen feladatokra használt IO-Link rendszerekben az IO-Link-főeszköz jellemzően egy PLC vezérlőegységhez vagy más automatizálási rendszerhez van kapcsolva (kép: Omron)

Az IO-Link által támogatott további felhasználási területek a vezérlés és az automatizálás. Ahol egy IO-Link rendszer olyan funkciókat támogat, amelyek emberi beavatkozás nélkül működnek, az IO-Link-főeszköz gyakran egy fő rendszerhez vagy magasabb szintű PLC vezérlőegységhez van kapcsolva, amely feldolgozza a kapott adatokat, majd közvetlenül vagy közvetve a megfelelő koordinált válaszokra utasítja a berendezésben lévő működtetőelemeket. Az ilyen automatizált vezérlőrendszerek megkövetelik, hogy az IO-Link rendszer szabványosított fieldbus vagy Ethernet protokollokon és kábelezésen keresztül kapcsolódjon egy magasabb szintű vezérlőegységhez. Valójában a legtöbb IO-Link-főeszköz el van látva fieldbus- vagy Ethernet-porttal az ilyen csatlakozásokhoz.

Az IO-Link rendszereket használó fejlett vezérlőrendszerekben lévő eszközök háromféleképpen illeszthetők a rendszerbe:

  • Közvetlenül csatlakoznak a központi számítógéphez vagy PLC-hez
  • IO-Link-főeszközhöz csatlakoznak, és az IO-Link protokollon keresztül kommunikálnak
  • IO-Link-kompatibilis kommunikációt használnak, és IO-Link-elosztón keresztül csatlakoznak egy IO-Link-főeszközhöz

Ez utóbbi lényegében illesztőegységként működik, amely a nem IO-Link-eszközöket az IO-Link-főeszközhöz csatlakoztatja.

Az IO-Link rendszerek fieldbus- és Ethernet-kommunikációs kapcsolatának további előnye, hogy nagy távolságokról is a rendszerhez lehet kapcsolódni, ami lehetővé teszi a rendszert kiépítők számára, hogy az IO-Link-főeszközöket egy vezérlőszekrényben, vagy ha az adott felhasználás esetében az a legcélszerűbb, akkor a legtávolabbi gépek közelében helyezzék el.

Gondoljon bele, hogy milyen előnyökkel jár az IO-Link-főeszközök használata a fejlett összeszerelő rendszerekben, ahol digitális és analóg jelek feldolgozására egyaránt képes alacsony szintű vezérlőegységekként szolgálnak. Ilyen esetekben az IO-Link-főeszköz a következőkre alkalmazható:

  • Az asztal XY tengelyein elhelyezett IO-Link lineáris kódolók által előállított adatok fogadása
  • Az adatok feldolgozása átjáró szerepkörben
  • A feldolgozott helyi IO-Link-adatok továbbítása a PLC vagy más rendszervezérlő egység felé

Az IO-Link harmadik felhasználási területe: intelligens eszközök

IO-Link-csatlakozóval ellátott Balluff BUS004Z közelségérzékelő képe5. ábra: Az IO-Link-csatlakozó nagyon kicsi, így a legtöbb kisméretű helyi eszközön elfér. A képen egy IO-Link-csatlakozóval ellátott Balluff BUS004Z közelségérzékelő látható (kép: Balluff)

Az IO-Link harmadik felhasználási területe az eszközök intelligenssé tétele. Ezek az IO-Link-kompatibilis eszközök, amelyek különösen az olyan érzékelőket használó rendszerekben gyakoriak, amelyek a hagyományos, nem (vagy csak kismértékben) programozható érzékelőkhöz hasonlítanak, képesek utasításokat fogadni, figyelést végezni és önellenőrző rutinokat végrehajtani, valamint adatokat előállítani. Mivel az IO-Link lehetővé teszi, hogy az eszközök az alapszintű kétállapotú (igen–nem vagy megfelelt – nem felelt meg) adatoknál többet is szolgáltassanak, lehetőség van pontos értékek jelentésére is. Például a folyamatautomatizálási feladatokhoz előnyösek az olyan IO-Link hőmérséklet-érzékelők, amelyek nemcsak azt jelzik, hogy magas vagy alacsony-e a hőmérséklet, hanem folyamatosan tudatják a figyelt zóna vagy térfogat pontos hőmérsékletét.

Az IO-Link másik előnye az intelligens helyi eszközök vonatkozásában az, hogy a fizikai csatlakozói kisméretűek. E tekintetben nem hasonlít a fieldbus és az Ethernet rendszer fizikai csatlakozóihoz, amelyek néha túl nagyok lehetnek ahhoz, hogy elférjenek a helyi mikroeszközökön.

Az intelligens IO-Link-alkatrészek emellett pontosan vezérelhetőek. Például az alapvető ki-be kapcsoló vezérlések helyett egy működtetőelemet lehet arra utasítani, hogy akkor kapcsoljon ki, ha bizonyos feltételek fennállnak.

Az olyan bemeneti eszközök, mint például a RAFI nyomógombos kapcsolói, kihasználhatják az IO-Link funkcióit az intelligenseszköz-funkciók támogatására, beleértve a színkódolt visszajelző fényeket is.

Az IO-Link intelligens eszközöket tartalmazó készülékekben való használatával kapcsolatban van néhány fenntartás. Bár az IO-Link vezeték nélküli formája fejlesztés alatt áll, ez még mindig egy vezetékes kommunikációs protokoll, így továbbra is érvényes rá a vezetékes kommunikáció összes korlátja. Az adatok épségének megőrzése érdekében az IO-Link-főeszközt az IO-Link-eszközökkel összekötő kábel hossza nem haladhatja meg a 20 m-t. Ráadásul az IO-Link protokoll ciklusonként csak 32 bájtnyi adatot képes továbbítani, ami nem elegendő az olyan helyi eszközökhöz, mint például a kamerák, amelyek percenként több MB adatot is előállíthatnak.

Összegzés

Az IO-Link rendszerek sokféleképpen felhasználhatók a meglévő – gyakorlatilag korlátlan számú – vezérlő- és adatgyűjtő rendszerek alapjául szolgáló protokollok kiegészítésére. Az IO-Link rendszerek elfogadását nagyban ösztönözte az egyszerűségük, mivel nem kell hozzájuk más, csak egy IO-Link-főeszköz és a hozzá kapcsolódó IO-Link-eszközök, valamint az ezeket összekötő három- vagy ötvezetékes kábelek. Az IO-Link további előnyei az azonnali használhatóságot biztosító plug-and-play telepítés és a költségtakarékosság.

A számos tagvállalatból álló IO-Link konzorcium erőfeszítései biztosítják a különböző gyártók vezérlőegységi, eszközei és működtetőelemei közötti széles körű kompatibilitást, így a tervezőmérnökök termékek igen széles választékból válogathatnak saját egyedi felhasználási igényeikhez.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Etiido Uko

Etiido Uko

Etiido Uko is a mechanical engineer and senior technical writer with over a decade of experience producing authoritative content on engineering, manufacturing, and emerging industrial technologies. His work sits at the intersection of technical depth and clear communication, helping engineers, product developers, and decision-makers understand complex systems and apply them in real-world contexts. His work spans content creation for industry leaders across multiple sectors, including Autodesk, Siemens, Xometry, Telus, and Coca-Cola. Known for his rigorous research standards and attention to technical accuracy, he combines engineering knowledge with strong editorial discipline. Beyond writing, Etiido maintains a strong interest in the evolution of engineering and technology.

Image of Lisa Eitel

Lisa Eitel

Lisa Eitel has worked in the motion industry since 2001. Her areas of focus include motors, drives, motion control, power transmission, linear motion, and sensing and feedback technologies. She has a B.S. in Mechanical Engineering and is an inductee of Tau Beta Pi engineering honor society; a member of the Society of Women Engineers; and a judge for the FIRST Robotics Buckeye Regionals. Besides her motioncontroltips.com contributions, Lisa also leads the production of the quarterly motion issues of Design World.

About this publisher

DigiKey's North American Editors