Hogyan alkalmazzunk analóg integrátorokat érzékelők csatlakoztatására, jelgenerálásra és szűrésre

By Art Pini

Contributed By DigiKey's North American Editors

Mielőtt az elektronika világa digitálissá vált, a differenciálegyenletek megoldásán alapuló vezérlőrendszerek analóg számításokat használtak az ilyen egyenletek megoldására. Ennek eredményeként meglehetősen elterjedtek voltak az analóg számítógépek, mivel szinte minden differenciálegyenlet megoldásához szükség volt a jelek integrálásának képességére. Bár a vezérlőrendszerek többnyire átalakultak digitálissá, és az analóg integrálást felváltotta a numerikus integrálás, az érzékelők működtetéséhez, a jelgeneráláshoz és a szűréshez még mindig szükség van analóg integrátor áramkörökre. Ezek az alkalmazások a visszacsatoló hurokban kapacitív elemekkel rendelkező műveleti erősítőkön (op amp) alapuló integrátorokat használnak a szükséges jelfeldolgozás biztosítására kis fogyasztású alkalmazásokban.

Bár még mindig fontosak, sok tervező könnyen figyelmen kívül hagyhatja a hasznosságukat. Ez a cikk áttekintést nyújt az integrátor áramkörökről, valamint a Texas Instruments néhány példáján keresztül útmutatást ad a megfelelő tervezésre, az alkatrészek kiválasztására és a kiváló működés eléréséhez szükséges legjobb gyakorlati fogásokra vonatkozóan.

Invertáló integrátor alapáramkör

A klasszikus analóg integrátor egy olyan műveleti erősítőt használ, amelynek visszacsatoló eleme egy kondenzátor (1. ábra).

Kép – kondenzátoros visszacsatolású műveleti erősítőből álló invertáló analóg integrátor alapáramkör1. ábra: Az invertáló analóg integrátor alapáramkör egy műveleti erősítőből áll, amelynek visszacsatoló ágában egy kondenzátor található. (Kép: DigiKey)

Az integrátor VOUT kimeneti feszültsége a VIN bemeneti feszültség függvényében az 1. egyenlet segítségével számítható ki.

1. egyenlet 1. egyenlet

Az invertáló integrátor alapáramkör erősítési tényezője -1/RC, amely szorozza a bemeneti feszültség integrálját. A gyakorlatban az integrátorokhoz használt kondenzátoroknak 5%-nál kisebb tűréssel és alacsony hőmérsékleti drifttel kell rendelkezniük. Jó döntés poliészter kondenzátorokat használni ilyen esetekben. A kritikus jelútvonalakon ±0,1%-os tűréshatárral rendelkező ellenállásokat kell használni.

Az áramkörnek az a korlátja, hogy egyenáram esetén a kondenzátor szakadást jelent és az erősítés végtelenné válik. Egy működő áramkörben a kimenet a nem nulla feszültségen levő egyenáramú bemenet polaritásától függően a pozitív vagy negatív tápfeszültségre kerül. Ez az integrátor egyenáramú erősítésének korlátozásával korrigálható (2. ábra).

Kép – a visszacsatoló kondenzátorral párhuzamosan kapcsolt nagy értékű ellenállás2. ábra: A visszacsatoló kondenzátorral párhuzamosan kapcsolt nagy értékű ellenállás korlátozza az egyenáramú erősítést, így egy gyakorlatban használható integrátor áramkört kapunk. (Kép: DigiKey)

A visszacsatoló kondenzátorral párhuzamos nagy értékű ellenállás (RF) az integrátor alapáramkör egyenáramú erősítését -RF/R értékre korlátozza, ami gyakorlatban használható eszközt eredményez. Ez a kiegészítés megoldja az egyenáramú erősítés problémáját, de korlátozza az integrátor működési frekvenciatartományát. A korlát megértésében segít, ha megnézünk egy valós áramkört (3. ábra).

Kép – egy gyakorlati integrátor áramkör TINA-TI szimulációja (kattintson a nagyításhoz)3. ábra: Egy valós alkatrészekből álló gyakorlatban használható integrátor áramkör TINA-TI szimulációja. (Kép: DigiKey)

Ez az áramkör egy Texas Instruments LM324 típusú műveleti erősítőre épül. Az LM324 egy jó általános célú műveleti erősítő alacsony (tipikusan 45 nA) bemeneti előfeszítési árammal, alacsony (tipikusan 2 mV) offset feszültséggel és 1,2 MHz erősítés-sávszélesség szorzattal. Az áramkör bemenetét a szimulátor függvénygenerátora hajtja meg 500 Hz-es négyszögjellel. Ezt a szimulátor oszcilloszkópján a felső sugár jeleníti meg. Az áramkör integrálja a négyszögjelet, és a kimenet egy 500 Hz-es háromszögjel, amelyet az oszcilloszkóp alsó sugara ábrázol.

Az egyenáramú erősítés -270 kΩ/75 kΩ vagy -3,6, illetve 11 decibel (dB); ez látható az áramkör átviteli függvényében a 3. ábra jobb alsó részén. A frekvencia-jelleggörbe meredeksége -20 dB/dekád kb. 100 Hz-től kb. 250 kHz-ig. Ez az integrátor működésének hasznos frekvenciatartománya, amely a műveleti erősítő erősítés-sávszélesség szorzatával függ össze.

Egy újabb műveleti erősítő a Texas Instruments TLV9002 jelű gyártmánya. Ez az 1 MHz-es erősítés-sávszélesség szorzatú erősítő ±0,4 mV bemeneti offset feszültséggel és rendkívül alacsony, 5 pA előfeszítési árammal rendelkezik. CMOS erősítőként olcsó hordozható alkalmazások széles körére tervezték.

A tervezőknek fontos szem előtt tartaniuk, hogy az integrátor kumulatív eszköz. Emiatt, és megfelelő kompenzáció hiányában a bemeneti előfeszítő áram és a bemeneti offset feszültség azt eredményezhetik hogy a kondenzátor feszültsége idővel nő vagy csökken. Ebben az alkalmazásban a bemeneti előfeszítési áram, illetve az offset feszültség viszonylag alacsony és a bemeneti feszültség a visszacsatoló kondenzátort periodikusan kisülésre kényszeríti.

Azokban az alkalmazásokban, amelyek a kumulatív funkciót használják, például a töltésmérésben, szükség van egy olyan mechanizmusra, amely visszaállítja a feszültséget és így az integrátort a kezdeti feltételekre állítja vissza. A Texas Instruments ACF2101BU jelű alkatrésze rendelkezik ilyen mechanizmussal. Ez egy kettős kapcsolt integrátor, amely beépített kapcsolót tartalmaz a visszacsatoló kondenzátor kisütésére. Mivel az eszközt töltésakkumulációt igénylő alkalmazásokhoz tervezték, rendkívül alacsony, 100 fA előfeszítési árammal és ±0,5 mV tipikus offset feszültséggel rendelkezik.

Hasonló kapcsolt integrátor/transzimpedancia erősítő a Texas Instruments IVC102U jelű alkatrésze. Az ACF2101BU-éval megegyező alkalmazási területre szánták, de abban különbözik, hogy tokonként egyetlen eszközből áll. Szintén három belső visszacsatoló kondenzátorral rendelkezik. Kapcsolókat tartalmaz a kondenzátortelep kisütésére és a bemeneti forrás csatlakoztatására, így a tervezőnek lehetősége van az integrációs időszak szabályozására és egy tartó (hold) művelet beiktatására, valamint a kondenzátoron lévő feszültség kisütésére.

Nem invertáló integrátor

Az integrátor alapáramkör invertálja a jel integrálját. Habár az eredeti fázis az integrátor alapáramkörrel sorba kapcsolt második invertáló műveleti erősítővel is visszaállítható, egy nem invertáló integrátor viszont egy fokozatban is kialakítható (4. ábra).

Kép – differenciálerősítő kapcsolású műveleti erősítő konfiguráción alapuló nem invertáló integrátor4. ábra: Differenciálerősítő kapcsolású műveleti erősítő konfiguráción alapuló nem invertáló integrátorral biztosítható, hogy a kimenet fázisa megegyezzen a bemenet fázisával. (Kép: DigiKey)

Az integrátor nem invertáló változata differenciális integrátort használ, hogy a kimenet fázisban maradjon a bemeneti jellel. Ez a kialakítás azt jelenti, hogy az áramkör további passzív komponensekkel bővül, amelyeket az optimális teljesítmény érdekében össze kell hangolni. A bemeneti és a kimeneti feszültségek közötti kapcsolat az előjel kivételével ugyanaz, mint az integrátor alapáramkör esetében, amint az a 2. egyenletben látható:

2. egyenlet 2. egyenlet

Hagyományos műveleti erősítő áramkörök használatával az integrátor alapáramkör egyéb adaptációi is megvalósíthatók. Például több feszültségbemenet (V1, V2, V3, ...) jele összegezhető úgy, hogy mindegyiket a saját bemeneti ellenállásán (pl. R1, R2, R3, ...) keresztül adják rá a műveleti erősítő nem invertáló bemenetére. Az összegző integrátor eredő kimenete a 3. egyenlet segítségével számítható ki:

3. egyenlet 3. egyenlet

Ha R1=R2=R3=R, akkor a kimenetet a 4. egyenlet alapján kell kiszámítani:

4. egyenlet 4. egyenlet

A kimenet pedig a bemenetek összegének integrálja.

Az integrátorok néhány gyakori alkalmazása

Történetileg az integrátorokat differenciálegyenletek megoldására használták. A mechanikai gyorsulás például a sebesség változásának mértéke, vagyis a deriváltja. A sebesség az elmozdulás deriváltja. Az integrátor arra használható, hogy a gyorsulásmérő kimenetét egyszeresen integrálja a sebesség leolvasásához. Ha a sebességjelet integráljuk, akkor kimenetként megkapjuk az elmozdulást. Ez azt jelenti, hogy egy integrátor használatával egyetlen jelátalakító kimenetéből három különböző jelet nyerhetünk: a gyorsulást, a sebességet és az elmozdulást (5. ábra).

Kép – a gyorsulás, a sebesség és az elmozdulás leolvasása gyorsulásmérőről5. ábra: Kettős integrátorok használatával a tervező gyorsulás-, sebesség- és elmozdulásjeleket állíthat elő gyorsulásmérőből. (Kép: DigiKey)

A gyorsulásmérő bemenetét integrálva és szűrve megkapjuk a sebességet. A sebességet integrálva és szűrve megkapjuk az elmozdulást. Vegyük észre, hogy az összes kimenet váltakozó áramú csatolású. Így nem kell foglalkozni az egyes integrátorok kezdeti állapotával.

Függvénygenerátor

A többféle kimeneti hullámformával rendelkező függvénygenerátorok több integrátorral építhetők fel (6. ábra).

Kép – három LM324 fokozatból álló függvénygenerátor kapcsolási rajza (a nagyításhoz kattintson a képre)6. ábra: Három LM324 fokozat felhasználásával kialakított függvénygenerátor. Az OP1 egy négyszögjelet létrehozó relaxációs oszcillátor; az OP2 egy integrátor, amely a négyszögjelet háromszögjellé alakítja; az OP3 pedig egy másik integrátor, amely aluláteresztő szűrőként működik, hogy eltávolítsa a háromszögjel felharmonikusait, így szinuszjelet kapunk. (Kép: DigiKey)

A függvénygenerátort aköré az LM324 köré tervezték, amelyet korábban már tárgyaltunk, mint gyakorlatban használható integrátort. Ez a TINA-TI szimulációként bemutatott összeállítás három LM324 műveleti erősítőből épül fel. Az első az OP1, amely relaxációs oszcillátorként működik, és négyszögjel kimenetet állít elő a C1 és a P1 potenciométer által meghatározott frekvencián. A második fokozat, az OP2, integrátor és a négyszögjelet háromszögjellé alakítja. Az utolsó fokozat, az OP3, szintén integrátor, de aluláteresztő szűrőként működik. A szűrő eltávolítja a háromszögjel összes felharmonikusát és az alapfrekvenciás szinuszjelet adja ki. Az egyes fokozatok kimenő jelei a szimulátor oszcilloszkópján a jobb alsó sarokban jelennek meg, amint az a 6. ábrán látható.

Rogowski tekercsek

A Rogowski tekercsek az áramérzékelők olyan osztálya, amely a mérendő áramvezető köré tekert rugalmas tekercs segítségével mér váltakozó áramforrásokat. Nagy sebességű tranziens áramok, impulzusszerű áramok vagy 50/60 Hz-es hálózati teljesítmény mérésére szolgálnak.

A Rogowski tekercsek az áramváltókhoz hasonlóan működnek. Az elsődleges különbség az, hogy a Rogowski tekercs légmagos, az áramváltók pedig ferromágneses maggal rendelkeznek. A légmag beiktatási impedanciája alacsonyabb, ami nagy áramok mérésekor gyorsabb válaszadást eredményez a telítési hatások elmaradása mellett. A Rogowski tekercs rendkívül könnyen használható (7. ábra).

Kép – a Rogowski tekercs beépítésének egyszerűsített ábrája7. ábra: Egyszerűsített ábra, amely egy Rogowski tekercs áramvezető köré történő felszerelését (balra), valamint az elrendezéshez tartozó egyenértékű áramkört (jobbra) mutatja. (Kép: LEM USA)

A Rogowski tekercset, például az LEM USA ART-B22-D300 jelű termékét egyszerűen az áramvezető köré tekerik, ahogy a 7. ábrán balra látható. A Rogowski tekercs egyenértékű áramköre a jobb oldalon látható. Figyeljük meg, hogy a tekercs kimenőjele arányos a mért áram deriváltjával. Az érzékelt áram meghatározására egy integrátort használnak.

A 8. ábra egy Rogowski tekercs integrátorának referenciatervét mutatja. Ez a kialakítás 0,5 és 200 A közötti tartományt lefedő, 0,5%-os pontosságú, valamint ugyanezen áramtartományban gyors visszaállású, kevesebb mint 15 ms alatt 1%-os pontosságú kimenettel rendelkezik.

Kép – egy Rogowski tekercs integrátorának referenciaterve (kattintson a nagyításhoz)8. ábra: Egy Rogowski tekercs integrátorának referenciatervében a Texas Instruments OPA2188 jelű termékét alkalmazzák elsődleges műveleti erősítőként az integrátorelemekben. (Kép: Texas Instruments)

A referenciatervben a Texas Instruments OPA2188 jelű alkatrésze az elsődleges műveleti erősítő az integrátorelemekben. Az OPA2188 egy saját fejlesztésű, 25 µV maximális offset feszültséget és közel nulla idő- vagy hőmérsékletfüggő driftet lehetővé tevő automatikus nullázási technikát alkalmazó kettős műveleti erősítő. 2 MHz-es erősítés-sávszélesség szorzattal rendelkezik, bemeneti előfeszítő árama tipikusan ±160 pA.

Ehhez a referenciatervhez a Texas Instruments az OPA2188-at választotta az alacsony offset és az alacsony offset drift miatt. Emellett, az alacsony előfeszítő áram minimalizálja a Rogowski tekercs terhelését is.

Integrátorok szűrőkben

Az integrátorokat mind az állapotváltozós, mind a bikvadratikus szűrőkben alkalmazzák. Ezek a szűrőtípusok kettős integrátorokat használnak a másodfokú szűrőjelleggörbe megvalósításához. Az állapotváltozós szűrő az érdekesebb, mivel egyetlen elrendezéssel egyidejűleg aluláteresztő, felüláteresztő és sáváteresztő jelleggörbéket is kapunk. A szűrő két integrátort és egy összeadó/kivonó fokozatot használ, amint azt a TINA-TI szimuláció mutatja (9. ábra). A szűrő aluláteresztő kimenetre vonatkozó jelleggörbéje látható.

Kép – Az állapotváltozós szűrő kapcsolási rajza két integrátort és egy összeadó/kivonó fokozatot tartalmaz9. ábra: Az állapotváltozós szűrő két integrátort és egy összeadó/kivonó fokozatot használ az alul- és felüláteresztő, valamint a sáváteresztő kimenet ugyanazon áramkörből történő előállításához. (Kép: DigiKey)

Az ilyen kapcsolásban kialakított szűrőnek az az előnye, hogy mindhárom szűrőparaméter - az erősítés, a határfrekvencia és a Q-tényező - függetlenül állítható a tervezési folyamat során. Ebben a példában az egyenáramú erősítés 1,9 (5,6 dB), a határfrekvencia 1 kHz, a Q pedig 10.

A magasabb fokú szűrőelrendezések több állapotváltozós szűrő sorba kapcsolásával valósulnak meg. Ezeket a szűrőket jellemzően analóg-digitális átalakító előtti vonalsimításra használják, ahol elvárás a nagy dinamikatartomány és az alacsony zajszint.

Összegzés

Bár néha úgy tűnik, hogy a világ teljesen digitálissá vált, a cikkben tárgyalt példák azt mutatják, hogy az analóg integrátor továbbra is rendkívül hasznos és sokoldalú áramköri elem a jelfeldolgozás, az érzékelők kondicionálása, a jelgenerálás és a szűrés területén.

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Art Pini

Art Pini

Arthur (Art) Pini is a contributing author at DigiKey. He has a Bachelor of Electrical Engineering degree from City College of New York and a Master of Electrical Engineering degree from the City University of New York. He has over 50 years experience in electronics and has worked in key engineering and marketing roles at Teledyne LeCroy, Summation, Wavetek, and Nicolet Scientific. He has interests in measurement technology and extensive experience with oscilloscopes, spectrum analyzers, arbitrary waveform generators, digitizers, and power meters.

About this publisher

DigiKey's North American Editors