Az USB-C csatlakozó egységesítése – hol, mikor és mit?

By Jeff Schnabel COO, Same Sky

Az USB Type-C® (vagy röviden USB-C) csatlakozó megjelenése fordulópontot jelentett a csatlakoztathatóság terén. Ez a kis méretű, megfordítható csatlakozó átalakította az adatcserét és az eszközök áramellátását, mivel nagyobb adatátviteli sebességet és sokoldalú áramellátást kínál.

2014-es bevezetésekor az USB-C még csak egy újabb csatlakozó volt a már amúgy is sokféle csatlakozótípus között, beleértve az egyenáramú tápcsatlakozókat és a többi USB-változatot is. Bár ez a sokféle csatlakozó jelentette rugalmasság az elektronikus eszközöket tervező eredeti berendezésgyártók (OEM, original equipment manufacturer) számára akár még előnyös is lehetett, a fogyasztókat gyakran megterhelte, hogy minden egyes megvásárolt egyedi készülékhez különböző töltőt kellett használni, ráadásul a temérdek töltőtípus miatt az elektronikai hulladék mennyisége is viharsebesen nőtt. Mit lehet tehát tenni?

Az Európai Unió (EU) megtette az első lépést az egyre súlyosbodó elektronikaihulladék-válság enyhítése érdekében, mivel egy készülő jogszabály előírja az USB-C csatlakozóra épülő egységesített töltők használatát. Ez a cikk részletesebben megvizsgálja az Európai Uniónak az USB-C csatlakozó egységesítésére irányuló törekvéseit, értelmezi annak jelentőségét, és ismerteti a legfontosabb mérföldköveket és a lehetséges következményeket. Az európai végfelhasználóknak értékesítő eredeti berendezésgyártók számára, akik előre tekintve szeretnék biztosítani termékeik időtállóságát, az USB-C csatlakozóra való áttérés kulcsfontosságúvá válik, különösen akkor, ha az USB-C csatlakozó egységesítése végül más régiókra és készülékekre is kiterjed majd.

Hol fog megvalósulni az USB-C csatlakozó egységesítése?

Mint korábban említettük, az Európai Unió lesz az első régió a világon, ahol egységes szabványként vezetik be az USB-C csatlakozót. Az olyan szabályozó testületek, mint az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN, European Committee for Standardization) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC, European Committee for Electrotechnical Standardization) szorosan együttműködnek a legfontosabb csoportokkal és szakértőkkel, hogy olyan átfogó iránymutatásokat dolgozzanak ki, amelyek garantálják az USB-C csatlakozók, kábelek és áramellátási protokollok biztonságát és problémamentes kompatibilitását.

Az USB-C azért tűnt a legmegfelelőbb választásnak egységes töltőcsatlakozóként, mert a fizikai USB-csatlakozókra vonatkozó szabványt már nemzetközileg elismerte a CENELEC az EN IEC 62680-1-3 európai szabványban, az USB PD (USB Power Delivery, nagy teljesítményátvitelű USB) pedig az EN IEC 62680-1-2 szabványban lett szabványosítva. A rádióberendezésekről szóló irányelv (RED, Radio Equipment Directive) és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) szintén olyan meglévő jogszabályok, amelyek hozzájárultak az USB-C csatlakozó egységesítésének megvalósításához.

Tekintettel a mobil eszközök piacának hatalmas méretére az Európai Parlament és a Tanács végül úgy döntött, hogy a nemzeti intézkedésekkel és önkéntes kezdeményezésekkel szemben az uniós szintű kötelező jogalkotás az egyetlen megoldás a készülékek kompatibilitásának biztosítására, a fogyasztók kényelmének növelésére és a környezetszennyező hulladékok visszaszorítására.

Mikor lép életbe az egységes szabvány?

Az USB-C csatlakozó egységesítésének életbe lépése már nincs messze. 2024. december 28-ával kezdődően az Európai Unióban forgalmazott összes mobil eszköznek rendelkeznie kell USB-C töltőcsatlakozóval, és meg kell felelnie az USB PD szabvány előírásainak. 2026. április 28-ával kezdődően az USB-C-re és a nagy teljesítményátvitelre (PD) vonatkozó követelmények a hordozható számítógépekre is kiterjednek.

Az USB-C először a mobil eszközökre vonatkozóan jelenik meg egységes szabványként 2024-ben1. ábra: Az USB-C először a mobil eszközökre vonatkozóan jelenik meg egységes szabványként 2024-ben, majd 2026-ban kiterjed a hordozható számítógépekre is (kép: Same Sky).

Milyen eszközökre vonatkozik majd a szabályozás?

Minden olyan tölthető elektronikus eszközön, amely vezetékes kábelt használ a 100 W-ot meg nem haladó teljesítmény leadására, kötelezően lennie kell USB-C csatlakozónak. A Bizottság javaslata 2024 végéig a következő eszközkategóriákat érinti:

  • mobiltelefonok
  • táblagépek
  • digitális fényképezőgépek
  • fejhallgatók
  • mikrofonos fejhallgatók
  • kézi videojáték-konzolok
  • hordozható hangszórók
  • e-könyv-olvasók
  • billentyűzetek
  • egerek
  • hordozható navigációs rendszerek
  • fülbe helyezhető fülhallgatók
  • hordozható számítógépek (2026 tavaszától)

Érdemes megjegyezni, hogy egyes eszközök mentesülhetnek ezen előírás alól, ha túl kis méretűek ahhoz, hogy USB-C csatlakozót lehessen rajtuk elhelyezni. Ide tartozhatnak az okosórák, az egészségügyi nyomkövetők, a személyi egészségügyi eszközök és más viselhető eszközök.

Ezen túlmenően a Bizottság 2025 végéig, majd ezt követően ötévente rendszeresen értékeli, hogy a gyors műszaki fejlődés vagy a piaci változások miatt az egységes töltőre vonatkozó kötelező előírást érdemes-e kiterjeszteni további eszközökre is, és jelentést készít az értékelés eredményéről. Az Európai Unió kezdetben a legfeljebb 100 W teljesítményű eszközökkel foglalkozik, de tudomásul veszi az USB-szabványok folyamatosan fejlődő jellegét. Az eredeti irányelvet időközben módosították, és immár elismeri az USB-IF frissített, jelenleg 240 W teljesítményig terjedő USB PD szabványát. A Bizottság azt is figyelembe veszi majd, hogy a kötelező előírást érdemes-e kiterjeszteni az új, 240 W-os teljesítménytartományba tartozó eszközökre is.

Egyéb fontos megjegyzések

Bár az Európai Unió új irányelvének fő célja az USB-C csatlakozó egységesítése az elektronikai eszközökön, van néhány másodlagos szabály és célkitűzés is, amelyeket érdemes megemlíteni.

Szétválasztás

Ennek az irányelvnek az egyik elsődleges célja az elektronikai hulladék mennyiségének csökkentése azáltal, hogy minden eszközhöz egységes töltőt vezetnek be. A szétválasztási elgondolás célja, hogy a fogyasztóknak legyen lehetőségük eldönteni, hogy töltővel vagy anélkül akarnak-e új készüléket vásárolni. Kezdetben a szétválasztás nem lesz kötelező, de a Bizottság megbízást kap arra, hogy 2026 végéig jelentést készítsen a szétválasztás hatásainak értékeléséről, és meghatározza, hogy a szétválasztás kötelezővé váljon-e a gyártók számára. Ezenkívül minden termék csomagolásán olyan új címkézést kell használni, amely egyértelműen jelzi, hogy a készülékhez tartozik-e töltő, vagy nem (2. ábra).

Ábra: a javasolt csomagoláscímkézés, amely jelzi, hogy a készülékhez tartozik-e töltő, vagy nem2. ábra: A javasolt csomagoláscímkézés annak jelzésére, hogy a készülékhez tartozik-e töltő, vagy nem (kép: Same Sky).

Vezeték nélküli töltés

2024 végéig a Bizottság arra is megbízást kap, hogy ösztönözze arra az uniós szabványügyi szervezeteket: dolgozzanak ki egységes töltési illesztőfelületeket és protokollokat a vezeték nélküli töltéshez. Az eredeti irányelv azonban elsősorban a USB-C csatlakozón keresztül történő vezetékes töltésre vonatkozik.

Töltési jellemzők

A fenti 2. ábrán látható, a szétválasztást jelző címkézés mellett a 3. ábrán látható módon a használati utasításokban és a csomagoláson is fel kell tüntetni a töltési képességekre és a kompatibilis töltőkre vonatkozó adatokat.

Ábra: a készülék által igényelt legkisebb (XX) és a legnagyobb töltési sebesség eléréséhez szükséges legnagyobb (YY) teljesítmény feltüntetése3. ábra: A címkén fel kell tüntetni a készülék által a töltéshez igényelt legkisebb teljesítményt (XX) és a készülék legnagyobb töltési sebességének eléréséhez szükséges legnagyobb teljesítményt (YY) is (kép: Same Sky).

Előre tekintve

Az egységesítés felé vezető út ígéretesnek tűnik, de nem lesz problémamentes. A gyártók nehézségekbe ütközhetnek az új követelményekhez való alkalmazkodás során, és az előírások végrehajtása is nehéznek bizonyulhat. A jövőre nézve az USB-technika folyamatos fejlesztése valószínűleg további előrelépéseket hoz majd, ami folyamatos rugalmasságot és együttműködést követel meg az Európai Uniótól.

Ráadásul az Európai Unió kezdeményezései talán csak a kezdeti lépést jelentik az USB-C egységes szabványként való globális elterjedésében. India, amely jelenleg a világ második legnagyobb okostelefon-piaca, már 2025 márciusára az USB-C csatlakozót jelölte meg az országon belül egységes töltőcsatlakozóként. Ezenkívül több amerikai szenátor is elkezdte támogatni az USB-C egységesítésére irányuló európai uniós törekvéseket tükröző jogszabályokat.

Az Európai Unió az USB-C csatlakozó egységesítésével megteremti az alapját egy olyan jövőnek, ahol az egyszerű csatlakoztathatóság lesz a normális, ami jobbá teszi az emberek életét, lökést ad az iparnak, és védi a környezetet. A Same Sky az USB-C csatlakozók, kábelek és kizárólag áramellátásra szolgáló USB-C csatlakozók átfogó választékát kínálja, amelyek készen állnak arra, hogy megfeleljenek az Európai Unió egységesítési törekvéseinek.

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Jeff Schnabel

Jeff Schnabel COO, Same Sky

With over 15 years of experience in the electronics industry, Jeff Schnabel has a wealth of knowledge on the products, technologies, and standards of interest to design engineers. He has been instrumental in establishing Same Sky as a thought leader in the industry by developing the company’s extensive library of engineering resources and tools, expanding the Same Sky global brand, and positioning the company for future growth. In his free time, Jeff enjoys hiking, traveling, and spending time with his kids, while moonlighting as an amateur competitive eater.